Befehl: CSV-Export von Alarmspeichern Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet das Dialogfeld „Alarm Storage Export Configuration“.

Rufen Sie an: Kontextmenü des Objekts „Alarm Storage“.

Anforderungen: Die Anwendung befindet sich im Online-Modus mit einer Alarmkonfiguration. Ein Alarmspeicher ist konfiguriert.

Der Befehl öffnet das Dialogfeld „Alarm Storage Export Configuration“.

Dialog: Konfiguration des Alarmspeicherexports - Grundeinstellungen

„Datei exportieren“: Pfad zur generierten CSV-Datei im Dateisystem

Tab. 808: Zu exportierende Alarme

„Alle exportieren“

Alle aufgeführten Alarme werden exportiert.

„Alarme im Zeitstempelbereich exportieren (Zeitstempel aktiviert)“

Definierter Zeitbereich für den Export der aufgelisteten Alarme. Dies bezieht sich auf den Zeitstempel, zu dem der Alarm aktiviert wurde. Mittels "Von" und "Bis" werden die minimalen/maximalen Zeitstempel angezeigt, die im Alarmspeicher vorhanden sind bzw. die zuletzt bei einem Export verwendet wurden.

Bei der Auswahl des Zeitbereichs ist die kleinste Einheit eine Sekunde.

Tab. 809: Sprache

„Sprache“

Das Listenfeld enthält alle Sprachen, die in Textlisten für Alarmtexte verfügbar sind, sowie die Standardsprache (<standard>).

Dialog: Konfiguration des Alarmspeicherexports - Erweiterte Einstellungen

Tab. 810: Sortierung nach Zeitstempel aktiviert

„Aufsteigend“

„Absteigend“

Sortierreihenfolge nach dem Zeitstempel, zu dem der Alarm aktiviert wurde

Tab. 811: Dateiformat

„Formatierte Werte und Zeitstempel“

Die Zeitstempel werden mit dem unten definierten Datums- und Zeitformat formatiert. ‎REAL‎ und ‎LREAL‎ Werte werden im Zahlenformat formatiert.

„Rohdaten aus der Alarmspeicherdatei“

Die Zeitstempel und Werte werden unformatiert in die CSV-Datei geschrieben, so wie sie im Alarmspeicher erscheinen. Alarme, Alarmgruppen und Alarmklassen werden in nicht lesbarer Form als interne IDs in die CSV-Datei geschrieben.

Tab. 812: Optionen für die Formatierung

Bestimmt die Formatierung der Einträge in der CSV-Datei. Nur möglich, wenn das Datenformat „Formatierte Werte und Zeitstempel“ ausgewählt ist.

„REAL-Format (printf-Syntax)“

Einstellung: „%.1f“

„Datumsformat“

Die Einstellungen werden von der Systemsteuerung übernommen.

„Zeitformat“

Die Einstellungen werden von der Systemsteuerung übernommen.

Tab. 813: Abscheider

„Semikolon“

Die Einträge in der CSV-Datei werden durch ein Semikolon getrennt.

„Komma“

Die Einträge in der CSV-Datei werden durch ein Komma getrennt.

„Registerkarte“

Die Einträge in der CSV-Datei sind durch einen Tabulator getrennt.

„Ortszeit“

Nur verfügbar, wenn das Datenformat „Formatierte Werte und Zeitstempel“ gewählt wurde.

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die Zeitstempel werden in die CSV-Datei in Ortszeit geschrieben.

_cds_icon_option_deactivated.png: Die Zeitstempel werden in die CSV-Datei in koordinierter Weltzeit (UTC) geschrieben.